我不需要输入适配器电流调节功能。
我有一个12V 直流适配器、可为充电供电、并且我没有带电负载。
如何禁用此功能并删除此功能通常所需的额外组件?
下一个问题:
我还可以去掉哪些组件来使系统尽可能地限制运行尺寸?
(2个交流 FET?这些有哪些限制、我需要它们吗?它们的尺寸是否更小? (为单节 LiFePO4 @ 4A 充电、12V 输入)
电池容量为60Ah、因此充电远低于所有安全性。 加热没有问题。 我甚至必须禁用安全计时器;-)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不需要输入适配器电流调节功能。
我有一个12V 直流适配器、可为充电供电、并且我没有带电负载。
如何禁用此功能并删除此功能通常所需的额外组件?
下一个问题:
我还可以去掉哪些组件来使系统尽可能地限制运行尺寸?
(2个交流 FET?这些有哪些限制、我需要它们吗?它们的尺寸是否更小? (为单节 LiFePO4 @ 4A 充电、12V 输入)
电池容量为60Ah、因此充电远低于所有安全性。 加热没有问题。 我甚至必须禁用安全计时器;-)
Motordriver 连接到电池、而不是系统。
我进行了这个设计、您能帮我检查一下吗?
一些问题:
输出 C 为20uF 时、1节电池应用的输出电压能否低于25V (3、6V 充电4A)
2.要禁用 TS、我是否对其应用半 Vref? 100k/100k 是一个好值吗?
3.
我希望在出现故障时点亮一个红灯(STAT1和 STAT2关闭)、因此我添加了一个 NOR 门
现在、我使用12V 适配器输入馈入或非门、但我需要使用分压器。
我是否还可以通过 Vref (最大35mA)为所有 LED +或非门供电。 电压基准所需的电流和时间范围内、只有一个 LED (最大20mA)始终亮起。
或者、这是不是因为开关 LED 时的电流摆幅而造成的?
(现在我想、另一个组件更少的解决方案是为所有 LED 添加一个小型 LDO)
很抱歉耽误你的答复。
对于1、我们建议输出电容器具有25V 或更高的额定值。 有关所需的有效电容的详细计算、请参阅数据表中的 secton 10.2.2.3。
关于2、只要 TS 引脚电压处于工作范围内、它就应该工作。
具有 LDO 的原理图应该可以正常工作。 正如我在第一篇帖子中提到的、通过移除所有这些组件、Acov、MOSFET 保护等保护将不起作用。 除此之外、它应该起作用。