This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175平均电流限制延迟时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685714/lm5175-lm5175-average-current-limit-delay-time

器件型号:LM5175

大家好、

LM5175的平均电流限制延迟时间是多少?

是否可以将此延迟调整到1mscec?

这是满足 type c PD 峰值电流要求的请求。

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平均电流限制被认为是一个缓慢的电路、这是因为它限制了需要足够延迟滤除纹波电流影响的直流电流。 1ms 听起来太短、但我可以与设计人员核实一下它的设计目的是什么。 几天后会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的支持。

    为了简化这个问题、我们的客户需要了解的是 LM5175平均电流行为的行为。

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当平均电流限值跳闸时、电路将使 SS 放电以降低占空比、从而将平均电流调节到限值电平。 由于我们也将通过电子邮件进行讨论、因此我将在此结束该主题。