This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:VDDH 电荷泵电阻器。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686525/tps65185-vddh-charge-pump-resistors

器件型号:TPS65185

你好

PMIC 的数据表指定了22V、25V 和28V 的电阻器。

电阻器和电压之间的关系不是线性的。

我们需要27V 的典型电压、28V 的最大电压。
如何计算电阻器的值?
或者我应该采用哪种值?

非常感谢
此致
本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benny、

    反馈电阻器只需设置从 Vout 到 VFB 的分压器。 对于正电荷泵、VFB 额定电压为0.998V。 因此、您可以使用以下公式计算输出电压:

    VOUT = VFB *(R6 + R10)/R10

    其中 R6是从 Vout 到 VFB 的电阻器、R10是从 VFB 到 GND 的电阻器。 这与规范中的每个输出电压选项一致。

    如果您具有固定的 R6值(例如1Mohm)、则可以重新编写公式以求解 R10、从而计算27V 等特定电压所需的电阻器。

    此致、
    Karl