Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV
大家好、
我的客户在 以下工作 条件下使用 TPS92512HV 体验高 IC 温度:
- VIN = 45...51V
- LED - 43V、1.05A
- Fsw = 500kHz
- L = 68uH、isat = 2A
我可以看到、VIN MIN 似乎离 VLED 太近、因此(嵌入式) FET 在线性区域(实际上不在 D 类中)中驱动。
降低纹波(交流损耗)也可能有所帮助。
但我想听到您的建议、假设 FSW 不能更改...
我尝试过 Webench、但似乎无法使用此部件进行设计(坦率地说、无法说出原因)
我正在考虑获取 EVM、样片等、但需要很长时间...
如果您有 PoC /类似设计来加快流程、我非常感激...
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo