This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 TPS6590376的 AM5728 EVM、可为 DP83867生成2.5V 和1.0V 电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686531/am5728-evm-with-tps6590376-generating-2-5v-and-1-0v-for-dp83867

主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的团队:

AM5728 EVM (www.ti.com/.../tmdsevm572x) 使用 TPS6590376作为 PMIC 器件。 不使用两个开关输出:SMPS7和 SMPS9。 我想使用这两个直流/直流输出为两个 DP83867以太网 PHY 生成2.5V 和1.0V 电压。  

我总共需要以下预算。

2.5V:274mA

1.0V:216mA

我想征求您对这种方法可行性的反馈意见。

谢谢、

 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    如果需要、您可以在这些电压/负载下使用电源轨。 请注意、这两个电压轨不包含在加电序列中、因此必须在电源序列完成后使用软件打开它们。 (这包括写入电压电平、然后写入以启用每个电源轨的电源轨)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎