This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676354/ucd90160a-ucd90160a

器件型号:UCD90160A

我在连接到 UCD90160A 时遇到问题。 当我选择 Fusion Designer Online 时、会出现"No Device Found"错误。

最近,我和 Russ W.做了一个电信,我不记得我们做了什么来解决这个问题。 我的地址单元为8和8。

我可以看到 SCL 和 SDA 线路正在切换、但程序会显示 "No Device Found"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan

    您以前是否能够与同一台设备通信? 您是否碰巧更改了任何内容、软件狗、电路板?
    您是否使用最新的 Fusion GUI 7.0.25?

    我建议在 USB-TO-GPIO 软件狗上启用 PEC。 请按照的图6-15和6-16进行操作
    www.ti.com/.../slvub51.pdf

    启动该工具后,单击 SAA 设置... 在右上角:
    启用 PEC
    如果您自己的板中 I2C 上已经有上拉电阻器、您可能需要将软件狗中的上拉电阻器更改为漏极开路?

    请尝试一下。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们在卡上有非 A 版本、然后我们切换到了 A 版本。 我们有一个经过编程的版本、但我们有一个与电路板成对的设置。 电路板已修复。 当我们与90160A 通信时、只有在电路板启动并运行时、它才起作用。 在内部管理模式下、只有90160A 返回"未找到器件"。 我们更换了90160A、此后一直无法与之通信。 我有另一个板也有 A 版本、它返回相同的错误。

    我们确实拥有 Fusion 的最新版本。

    我们尝试了您的更改、并获得了相同的结果"未找到器件"。

    我将卸载 Fusion 并重新安装它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新安装卸载程序后、很不幸运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan

    同一器件在正常模式下工作、但不在内部管理模式下工作。 换用 UCD90160A 未改变行为。  

    什么是蜂鸣模式与正常模式? UCD90160A 是否在内部管理模式下具有电源?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部管理模式只为90160提供3.3V 电压。

    我有两个卡、每个卡都有两个相同的 PS。 总共四个电源。 我用 A 版本替换了所有4个耗材。 4个中的3个将不会对我进行编程、我会得到"未找到器件"。

    4分中的最后一个、我得到了你们的帮助。 我们让它进行编程。 然后在测试期间电源烧坏。 修复后、它将正常加电。 我可以在90160为电路板加电后与之通信。 在内部管理模式下、我获得"未找到器件"。  

    我不担心最后一个问题、我担心无法编程的4个问题中的3个问题、因为我立即得到了"未找到器件"错误。

    我从非 A 版本变为 A 版本、我得到"未找到器件"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan

    您是否向 Russ W 了解过去为帮助您所做的工作? 我没有想起拉什对这一点的任何看法。

    因此、4A 中的4个器件在内部管理模式下无法正常工作? 但您可以在内部管理模式下访问非 A 器件。

    您能否检查3.3V 和复位信号(引脚9)、确保两者都处于正确状态?

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    问题出在3.3V。 3.3V 不符合0.25V/ms 的 VDDSlew 最小速率。 感谢你的帮助。