This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:波特图数据

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674474/tps7a4101-bode-plot-data

器件型号:TPS7A4101
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我请求客户提供以下数据。

 ·植物的波特图

 ·FB 线的波特图

这些可以从 WEBENCH 获取吗?

请告诉我如何获取

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    可通过测量获得数据:

    www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    获取此数据的最佳方法是在工作台上使用 FB 环路中的注入变压器。 一个常见的错误是只断开 FB 电阻器的环路、而不断开前馈电容器。 如果您在工作台上尝试此操作、请确保也从回路中移除前馈电容器。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS7A4101-Loop-Sim.TSCHiKai-San、Mark-San、

    感谢您的回答。

    我使用 TINA-TI 检查了数据。 然而、即使连接并移除了 Cbyp、环路特性也不会改变。

    为什么财产不改变?

    您为什么知道原因?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我认为您必须将电压引脚"VFB"连接到"VG1"的-端子。 或者换句话说、两个电压引脚必须直接连接到"VG1"的端子:"Vout"到"VG1"的+端子、"VFB"到"VG1"的-端子。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San、

    感谢您的回答。
    但是,我无法很好地进行模拟。
    我想获得以下条件的仿真数据。您能这么做吗?

    CByp=1nF/10nF/100nF/470nF

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San、

    我正在等待您的回答。

    感谢您的特殊支持。
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    很抱歉让你久等了。 Mark 卖家应回答您的问题。 我不是 TI 员工...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark-San、

    你能让我的愿望成真吗?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    同时、我尝试为您进行仿真、但我也没有获得有用的结果...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mark-San:

    我正在等待您的回答。
    如果您不处理我的请求、请多告诉我一点。

    此致、
    Kenji