This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:DCDC4启动问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686369/tps65218-issue-with-dcdc4-startup

器件型号:TPS65218

您好!

我的客户报告 DCDC4也有类似问题。 我们尝试将一个220pF 电容器从 L4A 引脚接地。 但是、它不能总是有用的。 有些器件可以解决此问题、而另一些器件无法解决。 其中一个器件可以启动、但每隔几秒会自动关闭并重新启动。

随附为客户的原理图和 PCB 文件。 我们应该如何处理这个问题?

谢谢、

Johne2e.ti.com/.../TPS65218Design.pdfe2e.ti.com/.../MASTERMODULE_5F00_TI.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题由 Nick Jakse 以多种方式解决:

    "我们建议在 L4A 引脚的接地端放置一个散射二极管或100pf-300pF 电容器。 更好地将接地连接到 DCDC4输出电容器、并将多个过孔连接到 PowerPAD、同时将输出电容器靠近电路板同一侧的 PMIC 也会有所帮助。"

    1. 100-300pF 电容器、或
    2. 肖特基二极管、和
    3. 改进了 DCDC4输出电容的布局(多个过孔和最佳元件放置)

    您和您的客户是否使用200pF 电容器尝试了所有这些解决方案或唯一的解决方案#1?  

    您是否尝试将该电容增加到300pF?

    请尝试 Nick 在先前已回答的 e2e 问题中提出的所有建议。