This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:Vout=200V 时的仿真

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685559/ucc256302-simulation-with-vout-200v

器件型号:UCC256302

您好!

我已修改原始仿真文件、以使用设计计算器电子表格中的值获取不同的输出电压(200V)。

但是、转换器无法正确启动、它会在故障条件下进入(1ms 后停止并重新启动)。

我尝试了许多 Ln 和 QE 值、但没有成功。 但是、与电子表格给出的值不同、我设法使转换器正确启动。

我一定要错过一些东西,但我不知道是什么,我能从 TI 获得一些帮助吗? 我将为您提供我的表和修改后的仿真文件。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    感谢您关注 UCC256302。 请随时通过电子邮件向我发送电子表格和仿真文件、网址为 ben.lough@ti.com、我将查看。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我给你发了一封电子邮件。 转换器在启动期间达到过流保护、并导致开关操作停止。 我对仿真进行了一些调整、输出电压能够达到200V。

    此致、
    本·洛夫