This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220关断模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702454/bq27220-bq27220-shutdown-mode

器件型号:BQ27220

大家好、

问题很简单:如何将 BQ27220置于关断模式? 命令是什么? 我在数据表、技术手册和各种应用手册中找不到任何详细信息。

我很清楚、我将丢失器件中以前的所有配置

感谢你的帮助

此致

Yannish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannish 您好、
    很抱歉、这是在 TRM 中的位置。 您需要发送命令0x10两次。 即、就像发送 unseal 命令一样。 因此、它将为0x10、0x10。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    非常感谢您提供的信息

    Yannish