This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:电池充电器设计- 67V @ 20A

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686590/ucc25600-battery-charger-design---67v-20a

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1

大家好、

我尝试查看电源参考设计、但搜索工具崩溃了我的所有浏览器、所以我在这里提出要求。  

我的客户的任务是为一个相当大的堆栈设计一个镍镉电池组充电器。 以下是规格:

输入(网络)电压为54V +/- 1V

2.电量耗尽的电池的输出电压最小为44V,充满电的电池的输出电压最小为67V。

3、假设充电电流为20A @ 67V (实际电压会更低、但我们使用这些值进行组件选择)。

效率> 96%

 

我们正在考虑 UUC25600器件(具有 CC/CV 电路的 LLC 拓扑)、但担心我们需要为高功率 FET (~400VDC)生成高直流电压。

 

你们是否推荐了另一个芯片? 或者、是否有任何参考设计可帮助展示如何实现 CC/CV 电路?

谢谢、

Brian