This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:工作电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686220/bq27541-operation-current

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我在电池封装中使用了 BQ25541, 2000 bq27541的20个工作电流为 200uA~20mA,数据表中的典型值为131uA,  芯片看起来有问题, 您有没有建议降低工作电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否能够与这些设备通信? 如果是、您可以连接到 bqStudio 并共享寄存器屏幕。 循环通电是否可以消除此问题?

    在有短路的情况下、您能否尝试对 IC 的焊料进行回流焊?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx,

    此数据是否?执行“循环通电”意味 着断电和再次通电?它无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    是否在您发送的屏幕截图中设置了关机标志? 为什么是这样? 您是否曾尝试对 IC 的焊接连接进行回流焊、以查看问题是否消失

    谢谢

    Onyx