This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:REF3025

Guru**** 2607955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686433/ref3025-ref3025

器件型号:REF3025
主题中讨论的其他器件: REF3012

REF3025输出端的最大容性负载是多少。

电路中的10uF/X/R 与10nF/C0G 并联。 这是否正常?

谢谢

Heini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heini、

    REF3025数据表的第9.1节建议 REF3012的输出电容小于10µ μ F。 也应该遵循 REF3025的这一建议。 通常不需要与10µ μ C/X7R 并联的额外10n/NP0。 将 μ C/X7R 10µ 电容器直接连接到芯片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heini、

    KI 参考了数据表中的正确部分。 不需要10nF。 只需确保在 ESR 较低的情况下不超过10uF。 REF3025在没有 电容器的情况下保持稳定。

    -Marcoo