This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:阳极至阴极电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685575/lm74700-q1-anode-to-cathode-voltage

器件型号:LM74700-Q1

您好!

在"绝对最大额定值"下的预告数据表中、阳极至阴极最小值为-75V、最大值为0.6V。 这个 MAX 对我来说并不是很有意义... 许多 N-FET 上的体二极管正向压降将超过0.6V、因此很容易出现这种情况(例如阳极 V 低于3V 最小工作电源电压且电流流经 FET 体二极管)。 我缺少什么吗?

谢谢、

Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你是对的。 计划更新此规格、阳极至阴极最大值将增加至1.5V。 这将反映在最终数据表中。

    此致、

    Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    非常感谢您的回答。 那么、我们需要知道- 0.6V 只是数据表中的一个错误、或者它实际上是指示预量产/采样芯片的性能的吗? (当我们获得样片时、我们应该希望它们在0.6V 或1.5V 时执行?)

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们正在采样的器件现在在阳极到阴极之间具有0.6V 的额定电压。 在器件的最终版本中、它将增加到1.5V 甚至更高(最终值将在数据表中公布)。 最终版本器件将于2018年9月推出。

    此致、

    Dilip