This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:在空载条件下无法在低温下启动

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686257/lm5145-can-not-start-up-under-low-temperature-in-no-load

器件型号:LM5145

您好!

我的客户设计了一个由 LM5145提供的24V 输入电压至16V 输出电压/6A 直流/直流转换器。 它在室温下工作良好、负载瞬态响应良好。 但是、当它在-25°C 的环境温度下工作时、即使在空载的情况下、所有50个原型也无法正常启动。 在这种情况下、输出电压保持为9V。

我们尝试了以下措施、但都没有解决问题。

1.拆除 EC6=1000uF 以减小输出电容;

2.通过 Rilim 设置更高的 I LIMIT、甚至通过消磁 Rilim 禁用电流限制。 直流/直流在空载和满载条件下在室温下工作良好、但  在-20°C 温度下仍然存在此问题。 ILIM 上有一个100pF 电容器来过滤噪声;

3.修改 COMP 引脚上的补偿;

下图是-25°C 下的高侧驱动(HO)。 它不稳定、明天我将启用二极管仿真来查看其效果。 我还将在-25°C 时检查 VCC 电压。 我想听取你的意见。

我需要您对此问题的建议。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我会将您的问题直接发送给支持工程师。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

     

    ILIM RC 滤波器设置不正确-它应该具有数据表中建议的6ns 时间常数。 此外、缺少与 VIN 引脚串联的电阻器。 更重要的是、电感器上有一个次级绕组来创建12V Fly-Buck 输出。 这会影响电流波形和谷值检测、因此可能会影响电流限制行为。

     

    请填写 LM5145快速入门计算器(可从 LM5145产品文件夹下载)以获取16V/6A 输出、并发送给我进行审核。

     

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Timothy。

    我们认为这是环路补偿问题。 我们使用了以下快速入门计算器中的设计、启动问题得到了解决。 不过、在波特图中、您可以看到环路带宽非常窄、斜率为-40dB/十倍频程、因此环路可能不稳定。 我认为这是因为我没有考虑1000uF 输出电容器的巨大 ESR。 我将在 TI 实验室中测量环路。

    我们已经消除了电感器上的12V 耦合输出。

    另一件事是、我不知道布局是否会影响具有寄生零点或极点的环路波特图。 您能给我一点意见吗?

    再次感谢!

    e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5145-_2D00_47UH_2D00_20180504.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    电解输出电容过大、根据其 ESR、将产生低频 ESR 零点。 您能否在输出端安装几个22uF/25V/1210陶瓷电容器并进行重新补偿? 当施加16VDC 时、这些器件的有效电容通常为8-10uF (请查看 Murata sim冲浪 工具 ds.murata.co.jp/.../mlcc.html。

    30kHz 是基于240kHz 开关频率的可接受目标交叉频率(如快速启动文件中指定)。 请参阅 LM5145数据表中的设计示例2 (12V/10A 输出)以获取进一步指导。

    此致、
    Tim