This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:引脚5输出

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685517/ucc28631-pin-5-output

器件型号:UCC28631

团队、

我的客户有以下问题:

我在使用器件时遇到了一些问题。

我使 VDD 上升、但此时未连接变压器。

我的原理图与数据表中的原理图几乎相同、它是一种输入电压为270VDC 的准谐振反激式转换器。

在没有变压器的情况下、我应该在引脚5上看到一些栅极驱动器?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spaete:

    我不知道您的客户为什么要在这里测试没有变压器的电路。

    如果没有变压器、则 Vsense 引脚无信号。

    该引脚将收集输出信息、引脚断开时也会提供保护。

    您是否使用270VDC 输入测试电路?

    因为 IC 也具有 UVLO 功能。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我确实放置了变压器并使其运行。 我的输入电压为270VDC 标称值。 我让它在170Vdc 启动、我可以将输入增加到270V、并且仍然运行。 但是、一旦我在270V 关闭输入并将其重新打开、PSU 将不会启动。 我的电流感应通过50:1 CT 进行、负载电阻器为10欧姆、输出功率约为80W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jerry:

    您能提供原理图吗?
    我想您可能会触发 OVP 功能。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我无法提供原理图、因为这是用于国防合同。 但是、原理图与数据表中的原理图大致相同。 我有4个输出、反馈绕组被馈入 V_SENSE。
    我将检查 OVP、看看这是否会在启动时导致问题。

    谢谢。

    Jerry。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    只是另一条信息。 当 PSU 无法启动时、我在 SD 引脚上获得一系列脉冲(18)。 我不知道如何解码、也许您可以告诉我这是什么意思。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry:  

    感谢您提供相关信息。

    基于 TI 的初级侧调节故障排除。

    原因可能是"2.5:导通时间检测"、这会导致 CS 引脚在 VDD UVLO 之后无法达到 IPP (最小值)。

    关闭输入电压并重新启动后、IC 可能处于 UVLO 状态。

    我希望这些信息将帮助您找出错误。

    或者、您也可以浏览该文档以了解更多信息。

    此致

    Kevin