This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:外部时钟

Guru**** 2594420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674848/lm5175-external-clock

器件型号:LM5175

你(们)好

我的客户有疑问。

使用外部同步时钟操作 LM5175时、
是否可以对"外部时钟"⇒"LM 5175 EN ON"进行排序?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请与我合作。

    在 LM 5175中使用"sync function"时、我们认识到脉宽被规定为75到500ns。
    客户希望使用380kHz 的外部时钟。 有可能吗?
    此外、在380kHz (周期= 2600ns)下使用时、有必要输入占空比= 10%且导通时间为300ns 的信号、这种识别是否正确?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    两个问题的答案都是肯定的。

    谢谢、
    Youhao