This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBKEVM:LM5160DNT

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703114/lm5160dntfbkevm-lm5160dnt

器件型号:LM5160DNTFBKEVM
主题中讨论的其他器件:LM5160

大家好、我正在使用 LM 5160 DNT IC 处理隔离式直流/直流转换器。

设计变量为:

VIN= 9至36V

Vout = 5V

Iout = 2A

我从 WEBENCH 电源设计器那里获得了原理图、但我无法获得 PCB 布局。  

我面临的问题是变压器 与电路的兼容性。 变压器建议 n 软件工具具有6个绕组、这使我对如何连接该绕组感到困惑。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pooja、

    使用"Export"按钮、您应该能够将 Webench 文件导出到原理图和电路板布局文件中。 您是否尝试导出设计?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在 WEBENCH 设计中找到导出按钮。 我将附加屏幕快照。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 这没有导出按钮。 此设计不支持 PCB 导出。

    您能否分享他们为耦合电感器推荐的器件型号?

    此外、我想与大家分享以下有关使用 Webench 创建 Flybuck 设计的文档:

    e2e.ti.com/.../ask-webench-how-can-i-easily-create-a-fly-buck-converter-design

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、
    感谢您的验证和共享文档。 WEBENCH 为耦合电感器建议的器件型号为"VPH3-0047-R"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于您的设计、您只需要六个绕组中的两个。 您可以在 LM5160 Flybuck 设计指南中看到有关如何连接耦合电感器的示例:

    www.ti.com/.../snvu408a.pdf

    此设计使用以下仅具有2个绕组的组件:

    www.mouser.com/.../750314597-773587.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我面临的问题是所需的隔离式输出、即5伏和2安(10瓦)。 对于此额定输出、如果我搜索耦合电感器、则它不止1个线圈。

    此致、
    Pooja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5271891_5F00_32_5F00_359181998_5F00_v2_5F00_Modified_5F00_aspartsAvailibility.pdf

    那么、这是我从 TI 软件仿真器获得的设计。 如果您检查耦合电感器、它有6个绕组。  此外、我还创建了一个电路、在该电路中、我在耦合电感器的初级侧获得了正确的结果、但隔离式输出我没有获得所需的值。 如果不清楚、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我查看数据表时、我还看到这个耦合电感器有6个绕组。

    您是否使电路与您共享的 WEBENCH 设计相匹配? 您是否使用了 Webench 建议的同一耦合电感器? 您在隔离式和非隔离式输出以及开关节点看到了什么-您能否共享波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pooja、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请予以回复。

    此致、
    Katelyn