This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:电动踏板车充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TIDA-01494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686474/ucc256301-e-scooter-charger

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: TIDA-01494

你(们)好,先生  

我是否知道 UCC25630x 具有充电器的参考设计   

此产品用于电动踏板车  

到目前为止,该产品使用 PFC ( L6563S )+ LLC ( L6599A )+ MCU 来控制充电器 CC/CV 模式  

规格输入:90Vac~264Vac /输出:53V/5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯晓:

    感谢您关注 UCC256301。 我将检查我们的参考设计是否符合这些设计要求。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    我会考虑查看 TIDA-01494。 这是85V 至265V 交流至24V 的电压。 对于充电器、您需要一个恒定电流反馈环路和一个恒定电压反馈环路。 该结构与 TIDA-01494的次级侧相同。

    此设计需要 LLC 变压器上的不同匝数比才能实现53V 输出。 需要调整电流调节设定点以在5A 输出下进行调节。

    此致、
    本·洛夫