This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:有关 Vdd 的问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686444/ccs-ucd3138a-question-about-vdd

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

V33D 的最小值为3.0V。 如果 Vref 触发3.0V 但高于2.9V (即欠压电压)、将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V33D 的最小电压为3V。 如果 V33D 电压低于3V、则无法保证功能正常。

    此致、

    Bosheng Sun