This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121 EVM 调节

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700946/lm5121-lm5121-evm-adjustment

器件型号:LM5121

你(们)好

  我有一个 EVM 电路、如下所示。  

如何将输出电压从12V 调节到48V?

我将 R26更改为2K、 输出电压钳位为20V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的负载是什么? 您需要调整 R2以允许新负载电流为48V、否则可能会超出电流限制。 然后、请注意以下事项:

    不应只通过更改 R26来增加输出电压设置。 输出电容的额定输出电压不是48V。 所有这些电容器必须更改为额定电压>48V 的电容器。 Y
    2.选择 R26 =~1.28k 以将电压设置为48V。
    3.将 SS 电容器更改为0.47uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您的负载是什么? => 48V/0.5A
    不应只通过更改 R26来增加输出电压设置。 输出电容的额定输出电压不是48V。 所有这些电容器必须更改为额定电压>48V 的电容器。 => MOS 和电容器额定值被改变。
    2.选择 R26 =~1.28k 以将电压设置为48V。=>更改为1.27K,但输出电压仍钳制在20V
    3.将 SS 电容器更改为0.47uF。=>更改了。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    最后、我删除了 R10。 输出电压升压至48V。
    请解释这一现象,谢谢。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、对于 Vout>15V、不应组装 R10和/或 D2、否则 VCC 引脚可能会损坏。 R10和 D20的使用直接将 VCC 引脚的 ESD 结构作为负载放置、从而将输出钳制在大约20V 的电压下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    基于我的应用。 是否需要调整任何其他参数?
    谢谢。

    VIN = 10.2V~13.8V
    VOUT = 48V 0.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请帮助反馈客户问题、如下所示、谢谢。

    该二极管的作用是什么(VCC 到 Vin)?

    2. D6的功能是什么?

    我们建议客户使用 以下哪种模式:DCM、强制 PWM? 它们是否需要弹出100pf?

    VIN = 10.2V~13.8V
    Vout = 48V、 Iout = 0.5A

    4、他们现在正在绘制原理图、是否会首先遵循我们的 EVM、是否有任何参数需要根据规格进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题答案:

    二极管是 VCC 稳压器 FET 的体二极管。 该图专门用于提醒用户从 VCC 到 VIN 的电流路径。 因此、如果 VIN 在运行期间降至 VCC 以下、则 VCC 可放电。 为了防止这种情况发生、应在 VIN 引脚上添加一个阻塞二极管。

    2. D6直接从输出电压提供 VCC 偏置电源、从而阻断内部 VCC 稳压器。 这更高效、但请注意、仅当输出电压介于8至12V 之间时才可使用。 超过14V 将损坏 VCC 引脚。

    3.模式应由客户决定、LM5121提供这两种选项。 如果客户不确定、他们可以使用这两种模式进行测试、然后决定首选模式。 我认为不需要电容器。

    4、EVM 为12V 输出、客户用例为48V。 当然、他们需要更换很多器件。 请使用 Webench 作为起点、帮助他们选择设计。