This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:当负载被添加到输出时的运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675380/ucc256302-about-operation-when-load-is-added-to-output

器件型号:UCC256302

你好。

我使用 UCC 256302制作了一个原型板。
我打开了电源。
我们按指定输出电压。

将负载设置为大约0.8A 将降低输出电压。

我认为过流保护电路正在运行、我降低了 ISNS 引脚的电阻、我尝试降低分流电容器的电容
但情况没有改变。

请告诉我您认为原因是什么。

 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256302。 我将首先检查在重负载时是否发生故障。 如果出现故障、您会看到 RVCC 定期禁用和重新启用、而不是稳定的12V 电压。 然后、我将检查 FB 引脚电压、以确保 FB 信号随负载而调整。 您是否能够共享原理图? 您是否有任何可以共享的波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    您是否有任何可以共享的波形? 您是否能够共享原理图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    由于自您上次答复以来已经过2周、我将继续并结束此主题。 如果您需要进一步帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫