This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:FB 对 GND 短路的情况

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675789/tps61041-q1-when-fb-was-short-circuited-to-gnd

器件型号:TPS61081-Q1

大家好、

FB 对 GND 短路时会发生什么情况?

IC 是否损坏?

我认为输出电压上升并超过 SW 引脚的耐受电压。

此致、
高志林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 如果 FB 短接至 GND。 Vo 将上升到很高的水平、输出二极管和内部 FET 将损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您的回答。

    是否有对策?

    此致、
    高志林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查匹配文件、希望这个文件能帮助 you.e2e.ti.com/.../slva227.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您的快速响应。

    我将向客户提供信息

    此致、
    高志林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    如何选择齐纳二极管?
    您关心的特征是什么?
    是否有计算公式?


    此致、
    高志林。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用中的最大 LED VF 是多少。 通常、在任何情况下、Vzener 应>(VLEDamx+VFB)。 无其他特殊要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    请您回复。

    我的客户不使用 LED。

    例如,当使用20V 设置时,是否足以设置20V + 1.233V> Vzener?

    考虑到效率、是否可以推荐反向泄漏电流较低的器件?

    此致、
    高志林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Vo 为20V、则可以在设计中使用24V -27V 额定电压齐纳二极管。 确保 Vzener 始终高于最大 Vo。 我们也没有熟悉齐纳二极管、建议他们向齐纳器供应商寻求帮助。