This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92610-Q1:不带诊断和放大器保护功能的 tps92610

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686434/tps92610-q1-tps92610-without-diagnostics-protection

器件型号:TPS92610-Q1

尊敬的 TI:

有时我不需要 诊断功能。 我无法在下图中删除电阻器。
 短 SSH 和 SSL 引脚。
我试了一下、它可以正常工作。 但我不能相信 它是一种稳定的状态、也不能相信我需要从内部结构中付出一些努力。
我想请您提供建议,非常感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以将 DIAGGEN、SSH 和 SSL 连接到 GND、以便可以禁用开路负载和单 LED 短路检测。 但简短的诊断仍能正常工作。
    我们有一个参考设计供您参考。
    www.ti.com/.../TIDA-01521

    如果您的问题得到解答、请帮助点击"Resolved"。 谢谢。

    此致、
    谢利·何