This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070功率因数改进

Guru**** 2472670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686409/ucc28070-power-factor-improvement-on-ucc28070

器件型号:UCC28070

你(们)好

我需要提高电源板的 PF (900W)、但我尝试多次更改 UCC28070上电流反馈或电压反馈的补偿。

但结果仍然不够好。  

您能帮我列出清单或提出一些想法吗?

我的波形如下所示。 CH1是110V 交流满载条件下的输入电流。 CH4 CAOB 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei Cheng Liu、

    您可能使用了错误的 RSYNTH 电阻器值、或者电流感测信号未被精确感测。

    首先、我将检查 CSA 和 CSA。

    您应该会看到一个类似于所连接的信号

    然后、我 将使用 UCC28070的 Excel 计算器工具、并检查建议的参数值是否接近您使用的值。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的建议、在重新计算 Rsyn 后、我发现 PFC 开关受到一些干扰、我添加了一个 PNP 来关断 MOSFET、Vgs 上的关断尖峰电压再次导通 MOSFET、这会产生额外的噪声并涉及 CSA 和 CSB。 PF 现在更好、输入的电流波形看起来也更好。

    此致