This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:输出高于设置值

Guru**** 2780835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670413/tps54331-the-output-is-higher-than-set-up

器件型号:TPS54331

尊敬的:

  请查看下面的 Sch。

EN 引脚 :  3.3V

VIN 引脚:12V

输出应为3.9V。 但在对其进行测试时、输出为9V。 你能提供一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    按如下方式更新原理图:
    C49更改为1nF
    R78变为0欧姆
    让我知道更改后的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎没有输出。 如果我按您所说的方式更改 SCH、则输出为0.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    请上传 SW、COMP 和 Vout 波形?
    加载是什么?

    此致
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我需要另一个包含器件型号的布局图。