This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:用于电流较大的低功耗器件的电源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686391/tps63030-power-supply-for-low-power-device-with-large-current-tasks

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件: TPS63050

您好!

我目前正在为我们的新产品寻找 DCDC 转换器芯片。

我们的器件由电压介于2.5至4.2V 之间的电池供电。 直接连接到电池的电机消耗大量峰值电流(约500mA)。 对于或主要电子产品、我们需要一个从给定电池电压提供2.8V 电压的直流/直流转换器 IC 解决方案。 这里面临的挑战之一是、当我们的器件处于"睡眠"状态时、我们只希望消耗尽可能低的电流。 当所有其他器件处于关断模式时、理论上我们仅应在2.8V 下消耗200uA 的电流。   现在、在工作模式下、我们需要高电流几次。 这是因为我们有两个 NFC 读取器和一个特殊的激光传感器。  当所有器件都处于工作模式时、我们需要在2.8V 下提供大约120mA 的输出。

由于在工作模式下、我们无法确定高负载周期的占空比是如何的、因此我们需要在这里保留、比如、当我们不处于睡眠模式时、我们需要120mA 的连续电流。

到目前为止、我已经为该项目选择了 TPS63030转换器。

查看数据表9.2.3、图6、 Vin=3.6V、Vout=2.5V 时、0.2mA 时的效率约为70%、因此我们的200uA 因效率而变为大约250uA。 但这是可以的。

您认为这是一个不错的选择、还是有其他更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    该转换器似乎是我们目前能够为您的应用提供的最佳选择之一。 您是否还了解了 TPS63050? 该器件可在200uA 下实现稍高的效率、并采用 WCSP 和 QFH 封装。 开关电流低于 TPs63030、但您也可以对其进行测试。