This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1扩频选项

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686171/lmr14030-q1-lmr14030-q1-spread-spectrum-option

器件型号:LMR14030-Q1

尊敬的支持团队

我对扩频功能有两个问题。

(1)扩频功能是否会影响辐射噪声测试中的本底噪声?
如果是、它将影响多大的频率?  我的客户想检查它是否影响射频频带。

(2) LMR14030-Q1具有扩频功能和不具有扩频功能的选项、
但是、展频选项是否存在任何缺点?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    展频将使导电噪声带(<108MHz)上的本底噪声增加几 dB、 很可能需要金属屏蔽来通过辐射噪声测试、因此无需更多地关注本底噪声变化。

    扩频将引入较小 的输出纹波电压、 频率约为标称开关频率的1/256。 如果 它影响负载 信号带、请更加注意这一点。