This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219:TPS563219上电浪涌电流响应时间

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686126/tps563219-tps563219-power-on-inrush-current-response-time

器件型号:TPS563219

尊敬的 Sirs:

什么是 TPS563219上电浪涌电流保护响应时间和消隐时间。 我从数据表中搜索否。

TPS563219输出电容器的负载能力非常低。 我们发现输出电容器高于100uF、器件有时无法通电。

我们添加了 infush 可以停止的软启动时间、但软启动时间也太长。

TI 是否有关于上电序列比较器和延时时间功能的 TPS56XX 系列电容器负载测试数据和设计详细信息?

顺便说一下、器件功率限制参数"未经生产测试"。  它是否仅是一个设计参数?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出过载和欠压时、IC 将进入断续模式。 您可以发现断续加电时间为1ms、关断时间为7ms。

    建议输出电容不要高于68uF。 大输出电压需要较长的软启动时间。

    "未经生产测试。" 不仅限于一个设计参数、我们进行了大量设计和测试。