This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:TPS62110

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686239/tps62110-tps62110

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:TPS62147

大家好、我刚发现 我的项目中使用的 TPS62110RSA 有问题。 我测试了两个电路板、FB 的电压相同、但 SW 的输出电压不同。 我计算了流经 FB 的电流、计算值为1.45uA、 远高于数据表中的100nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaoyi、

    我不太理解您的问题。 您能否发布一些波形和您正在比较的原始数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Measured-raw-data.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。 所有这些电压彼此非常接近。 它们很可能处于 FB 网络上电阻器的容差范围内。

    最后、使用 IC 的 PWM 模式可实现更严格的稳压输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chris、我在附件中添加了一些详细信息、其中显示了两个板在相同设置下具有不同的输出电压(相同的可变电阻器)。 差异约为0.1V、这将导致我们的项目无法通过测试。  e2e.ti.com/.../3323.Measured-raw-data.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R26和 R27也具有容差、这会影响输出电压。 所有电压差异似乎都完全在标准1%电阻器给出的精度范围内。

    此外、如果您需要非常精确的输出电压、请使用在整个温度范围内具有1%精度的 TPS62147/35。