This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1:当电流较低时,为什么我们需要将 VSD 钳制在22mV?

Guru**** 2461070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676020/lm5050-1-lm5050-1-why-we-need-to-clamp-vsd-at-22mv-when-current-is-low

器件型号:LM5050-1

尊敬的专家:

我的客户对 LM5050-1有疑问。 当负载电流较低时、LM5050-1将 VSD 钳制在22mV。 当负载电流较低时、LM5050-1将 VSD=22mV 的钳位是否有原因? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我现在正在研究这个问题、并将在今天回来。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karikalan、您好!

    很抱歉打扰你。 在本例中、我们是否有机会获得更新? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    当负载电流较低时、栅极引脚电压受到控制并降低、从而在 MOSFET 上保持22mV 的电压。 电路架构旨在帮助并行连接的冗余电源系统中的电源之间实现快速且平稳的转换。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复!

    您的意思是"在并行连接的冗余电源系统中实现电源之间的快速平稳过渡"? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien