This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890和 BQ25890H

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686336/bq25890-bq25890-and-bq25890h

器件型号:BQ25890

你(们)好,先生

我想知道 BQ25890和 BQ25890H 有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    在充电模式下启动时、H 版本不仅执行常规 D+/D-检测、还允许主机控制 D+/D-电压电平、从而允许与更多高电压适配器进行协商。 在 OTG 升压模式下、主机现在可以打开或关闭 PFM 模式(以在轻负载下实现更高的效率)。 此外、在 OTG 升压模式下、用户可以将最小电池电压设置为2.6V 最大值、而不是2.9V 最大值