This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何设置电量监测?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675118/bq40z50-r1-how-to-set-the-gas-gauging

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: 冲击BQSTUDIO

尊敬的先生或女士:

      我  在我的设计中使用 bq40z50-R1,我需要 konw,“系统电阻”、 “电池组电阻”和 “电压”是 固定电压还是 变化的电压?

     设置 这些参数后,它们是否会改变?

     如果他们发生变化,那 是什么问题? 我已使用0x0030密封 bq40z50-R1。

     期待您的播放。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng Huang、
    在 DataFlash 中设置术语电压后、术语电压是一个固定值。
    系统电阻和电池组电阻仅与涡轮增压模式功能相关。 如果您不使用该功能、则无需担心它们。 如果使用它们、则应在黄金数据闪存中对其进行初始化、但即使在密封时也可以使用0x5B Turbo_Pack_R 和0x5C Turbo_SYS_R 命令进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

         非常感谢您的回复。

         在使用 bq40z50-R1的应用中、我将"项电压"设置为固定值:6000mV、但它已更改。

        系统电阻或电池组电阻通常会发生变化。

        另 一个参数:最小 Turbo 功率也已更改。 我将其设置为0 CW、但它更改为"22795"或其他大数字。为什么?

        请帮助我分析 这个问题。是否有 一些指示 会冲击 bq40z50-R1?

        另一个问题: 能否 首先 使用"0x0414"、然后使用"0x3672" 来解锁 bq40z50-R1?

        我是否 可以禁止 bq40z50-R1检查应用中的系统电阻和电池组电阻?如何执行此操作?

         再次感谢您!  

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng Huang、
    电池组和系统电阻仅由用户设置一次、不应更改。 奇怪的是、您看到术语电压变化。 您能否在之前和之后共享.gg.csv 文件来说明更改?
    您是否正在使用 TurboMode 功能?
    是的、您发送0414和3672来解封、但您可能需要交换字节、具体取决于您使用什么工具来编写字节:14 04和72 36。 使用 bqStudio、您只需单击右侧的 unseal 命令按钮、它将首先发送默认 unseal 键。 如果失败、它将要求您提供定制的解封密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

        再次感谢你。

        您能给我邮箱吗?我会将 gg.csv 文件发送到您的邮箱、因为我无法 使用此工具成功上传此文件。

         e2e.ti.com/.../1803165.gg.rar

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:我上传了一个 g.csvv 文件,这是正常文件。请帮助我分析是否存在问题。 更改后的唯一系统电阻更改为大数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

       请帮助我对 gg.csv 文件进行 analayz。我已经上传了它。

       期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng Huang、
    我在 gg.csv 文件中找不到任何异常。 您是否会在之前和之后附加 gg.csv 文件以进行更改。
    正如 David 提到的、气体 Gaunging[术语电压]、[电池组电阻]和[系统电阻]不能在数据闪存中更新。