This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:电源应用时、VSYS 仅上升至1V

Guru**** 2566705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685607/bq25120a-upon-power-application-vsys-only-rises-to-1v

器件型号:BQ25120A

我们的一些原型已经进入一个状态、在这个状态中、BQ25120A 将 VSYS 短暂升高至1.8V (尖峰持续10us)、然后 VSYS 上的电压只上升至1V。 这些器件之前已成功引导、其他器件仍在使用相同的软件。

此时未发送 I2C 消息、因为我们的 MCU 无法启动。  

对器件进行电源循环(移除电池和 USB)没有影响(即器件保持此状态)。  

听起来与这里的问题类似、但我看不到答案:  

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/p/626295/2319419?pi317195=1

黄色是来自 USB 的 VBUS。 蓝色是 VSYS。 电压尖峰在第一幅图像中几乎看不到、请参阅图像2以了解详情(请注意时间刻度的差异)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    您能否发布您的原理图? 您还从哪里获取了器件?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是原理图的 BQ25120a 部分:  

    这些器件是 TI 的样片。

    另一个需要注意的问题是、~MR 硬复位似乎不执行任何操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    原理图看起来正常。 这里的难题是 VSYS 尝试恢复的速度真的很慢。 1.8V 电压轨上的总电容是多少?

    在 Plot1上、是否已连接电池? 如果仔细观察、VIN 本身似乎在5.5-5.6V 左右波动。 接近 OVP 阈值。

    您是否能够使用电压稍降的直流电源启动?

    在/MR 上、由于 BQ25120A 的默认设置是进入 HIZ 模式、因此您不会看到它尝试重新启动。 如果该位设置为进入运输模式、则将关闭。

    由于 I2C 总线无法通电、这是不可能的。

    此外、请还与 VBAT 共享 PMID 的示波器图。

    谢谢、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    现在、器件中没有安装电池。  

    根据线路上的去耦电容器、VSYS 上的电容看起来是~20uF。  

    电池未连接。 我仔细观察了 VIN、它看起来是振铃达到5.6时的最高峰值、然后稳定在5.1V 左右。 我将尝试直接从受控电源启动器件。   

    下面是 VBUS、VSYS 和 PMID 的图:

    黄色:VBUS

    粉色:PMID

    蓝色:VSYS

    PMID 上升至~750mV、但不再如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    您需要在 BAT 引脚上安装电池或电源、以便/MR 正常工作。 /MR 从内部上拉至 VBAT。  

    请尝试该方法。  

    谢谢、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我用电池尝试了所有这些。 连接电池时、VSYS 仅上升至~100mV。

    Evan