This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:剩余容量随着电流和电压的变化而减小

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701463/bq34z100-g1-remaining-capacity-decrease-with-no-current-and-no-voltage-variation

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我的 BQ34Z100-G1有问题。

剩余电量会降低、并且我没有电流、也没有电池电压变化。

我的电池是7S14P 锂离子电池。 电流测量值除以4。

您可以找到我的电池的日志文件和.gg.csv 文件。

您能帮我找出剩余容量降低的原因吗?

谢谢

Aurelliene2e.ti.com/.../1856.files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelien、

    感谢您提供日志文件。 我将在星期三之前向您提供最新信息。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelien、

    每节电池的容量是多少? 约为2100mAH? 此外、您是否正在使用锂离子电池或 LFP 电池? 电池的标称电压是否为3.6V? 它们的最大电压是否为4.2V? 这是它从当前设置中显示的内容。

    如果缩放4、与电流相关的大多数其他值也可能需要缩放。 例如、电流锥形的值。

    似乎已为单元格运行学习周期、但更新状态当前为0x02。 如果此 gg.csv 文件是测试后的文件,请重新运行测试,但在测试之前发送 IT_ENABLE()命令,因为必须为监测启用该命令。

    此致、
    Bryan Kahler