This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1系统侧配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685980/bq34z100-g1-bq34z100-g1-system-side-configuration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34110

我们计划使用配置为系统侧电量计的 BQ34Z100-G1。

作为系统侧电量计使用时、是否存在显示连接性的参考设计或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我们没有参考设计对此进行解释。 通常、任何 IT 监测计都不能作为系统侧监测计有效工作(即使它可以用于系统侧)、因为它无法跟踪电池的阻抗。 这就是它的全部目的。 如果您将此应用用于随时使用多个不同的电池组、则它将不起作用、因为新电池组将具有不同的阻抗等 CEDV 监测计可能会更好、因为它仅进行库仑计数、并且仅在降至7%时才会学习。 bq34110或许可以工作。 但是、我们对这些器件的系统端操作没有任何具体细节。

    谢谢

    Miguel