This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:TPS2115A 浪涌电流问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676473/tps2115a-tps2115a-inrush-current-issue

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2113A

 您好、先生、

下面是两个问题:

我们的客户有两个电源应用、在自动开关模式下、他们测试条件是否为 IN=IN2、电压低于4V、输出电压仅为2.95V、浪涌电流(1.17A)时没有150uF 电容。

如果在负载中增加一个150uF,系统可以工作,否则2.95V 输出已跟踪到其 GSM 关断电压。n 如果将输入电压调节到3.9V,则输出需要两个150uF 来支持系统工作。

如果输入电压低至3.7V、CL 需要10pcs 150uF 来支持系统工作。  

输入电压 IN1/IN2

CL CAP 请求

4.1V

0件、150uF

4伏

1PCS150UF

3.9V

2 PCS150UF

3.8V

7件150 μ F

3.7V

10 PCS150UF

我们知道 规范显示"高浪涌电流会干扰电压总线并导致系统挂起或复位。" 那么、以上是正常的、对吧? 但我们该浪涌电流仅为1.17A、没有高达2A 的电流限制。

如何减少这种较高的压降、而无需150uF 电容器。

P16规范显示 了一个将 IN1连接至 OUT 的电路、直到 IN1上的电压降至用户指定值以下、即" 用户指定值"是指客户可以设置还是固定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    您所连接的波形是每隔几毫秒切换一次输入的结果、还是在器件设置为打开最高电压电源的情况下? 此外、您是否说 IN1和 IN2在您的应用中都是相同的电压? 如果是这种情况、那么您看到的波形可能是器件在两个通道之间来回切换的结果。 浪涌电流可能会拉低 IN1上的电源电压、因此 IN2 (无负载)现在会更高。 然后、器件将切换至 IN2、但 IN1上的电流消失、因此 IN1上升、IN2下降。 然后器件将尝试在 IN1中切换回、这将导致一个与示波器快照中所示的周期相似的周期。

    您能否告诉我如何配置器件逻辑以及如何测量器件两端的压降? 您是否有任何显示 IN1至 IN2转换的示波器截图? 在应用中什么时候可以看到2.95V 输出?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    您似乎忽略了我的第二个问题、如下所示  

    ---p16规格显示的电路将 IN1连接到 OUT,直到 IN1的电压降至用户指定的值以下,什么是 “用户指定的值”,它可以由客户设置,还是固定值,如何使用这些“用户指定的值”?

    在我的第一个问题上面、关于器件上的压降、客户以低于输出负载波的形式进行测量、IN1=IN2为3.65V 电池、输出电压为2.95V、具有10pcs 150uF CL。

    客户没有 任何显示 IN1至 IN2转换的示波器截图、需要使用两个示波器来跟踪两个供应商电流、如果您还需要、客户将在下次添加。

    注意:它们的负载是 GSM 器件、因此在发送时会产生浪涌电流、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    添加了器件配置、如下所示为原理图、D0和 D1配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    让我在下面回答您的问题:

    ---p16规格显示的电路将 IN1连接到 OUT,直到 IN1的电压降至用户指定的值以下,什么是 “用户指定的值”,它可以由客户设置,还是固定值,如何使用这些“用户指定的值”?

    这是数据表中的一个拼写错误。 TPS2113A 是一种不同的器件、其中的一个引脚可用于设置切换的"用户指定值"。 TPS2115A 不具有此功能。

    我在原理图中看到 D0被标记为"NC"。 这是否意味着它保持浮动? 如果是这样、则会将其上拉、器件将选择两个输入电源中较高的一个。 由于两个值相同、因此输出的电流负载可能会导致输入下降。  这意味 着在这些条件下其他输入可能具有更高的电压、因此器件将选择其他输入。

    您可能需要查看 TPS2113A。 如果您确实希望为切换设置"用户指定"值、那么该器件将是更好的选择、尤其是在电压相等的情况下。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius