This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:TRM 表示数据闪存的读/写在密封模式下有效、但这与#39;t true 是否正确?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685956/bq34110-trm-says-read-write-of-data-flash-is-valid-in-sealed-mode-but-that-isn-t-true-is-it

器件型号:BQ34110

显示了 TRM 的表3.1

ManufacturerAccessControl()          0x3E 和0x3F         RW
MACData()                         0x40到0x5F      RW

但是、当器件处于密封读取状态时、闪存版本似乎不起作用。

请确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TRM 显示 ManufacturerAccessControl()和 MACData()的 RW,因为有些“子命令”是可 RW 的,而其他命令不是 RW。 例如,身份验证是在密封模式下可以向 ManufacturerAccessControl()写入以进行身份验证的方法之一。

    我们目前没有一个包含哪些命令是 RW 的表、但我建议您转到每个部分、这些部分会进一步说明您可以向它们写入哪些内容以及不能写入的内容。

    谢谢

    Miguel