This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:是否可以将器件从任何访问模式直接转换为完全访问模式?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685959/bq34110-is-it-possible-to-transition-a-device-from-any-access-mode-directly-to-full-access

器件型号:BQ34110

器件是否可以通过已知序列从任何模式转换为完全访问?

我不需要轮询器件并找出它处于何种模式、以确定使其进入完全访问模式所需的顺序。

如果我们不知道该模式、您能告诉我什么顺序(按键)可以确保器件无论当前模式如何、最终都处于完全访问状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请发送 unseal 命令、然后发送 unseal full access 命令。  这将使器件进入未密封的完全访问状态。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您必须重置器件、然后取消密封、然后将 srec 文件重新编程到该文件中。

    谢谢

    Miguel