This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:调试模式

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700249/tps65381-q1-debug-mode

器件型号:TPS65381-Q1

对于软件调试、我使用 示例代码中的 TPS_SetMCUSoftwareDebugMode 函数。

我的问题是何时需要退出诊断模式?

如何确定程序是在没有调试器的情况下运行(正常模式)还是在没有调试器的情况下运行(用于软件调试)?

在上述条件下、我需要做哪些更改?

如果我未连接调试器、器件不应在诊断模式下等待、而必须直接继续执行其他任务。

IF (((E_OK =RetVal)&&(TPS_DEVICE_DIAGNOSTIC == TPS_DEVICE_STICE))

/*启用和屏蔽退出诊断模式*/
RetVal = CDD_PM_TPS_SetRegisterBitField (TPS_SAFETY_CHECK_CTRL、
CDD_PM_TPS_DIAG_EXIT_MASK_START、CDD_PM_TPS_DIAG_EXIT_MASK_LENGTH、1U);

/*禁用看门狗复位*/

RetVal = CDD_PM_TPS_SetRegisterBitFieldVerify (TPS_SAFETY_FUNC_CFG、
CDD_PM_TPS_WD_RST_EN_START、CDD_PM_TPS_WD_RST_EN_LENGTH、0U);


/*禁用错误引脚监控*/
/*禁用安全状态超时*/
RetVal = CDD_PM_TPS_SetRegisterBitFieldVerify (TPS_SAFETY_FUNC_CFG、
CDD _PM_TPS_NO_SAFE_TO_START、CDD _PM_TPS_NO_SAFE_TO_LENGTH、(uint8) 0U);

RetVal = CDD_PM_TPS_SetRegisterBitField (TPS_SAFETY_CHECK_CTRL、
CDD_PM_TPS_NO_ERROR_START、CDD_PM_TPS_NO_ERROR_LENGTH、0U);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusup、
    这个问题需要由编写代码的 TMS570团队回答。 我将向您的 TMS570团队提出这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusup、您好!

    您可以切换 GPIO 引脚以监控正在运行的程序,也可以使用 printf(.)将调试信息打印到超级终端。

    TPS 驱动器中的"调试模式"是禁用看门狗复位等、以便在 MCU 侧调试代码。 为了生产、应该注释掉或删除此 API 调用。 例如,如果在 main()中调用此 API (TPS_SetMCUSoftwareDebugMode)),则无论是否插入调试器,代码都将进入调试模式。