This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:最大充电电流0.20A 或10A

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686306/bq24616-max-charge-current-20a-or10a

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:BQ24618

我不确定它的最大充电电流是多少... 在 http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ic/products.html#p1152=6;8&p1153max=15;20&p2656max=28;30页面 上、显示这些器件的最大充电电流为20A。。。 在数据表中、它显示最大充电电流为10A…… 哪一个是正确的?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    电流由电流感应电阻器上的电压进行调节。 它是10A、具有10m Ω 感应电阻器。 由于外部 FET 的热性能、我们通常建议使用10A 电流。 但是、通过适当的热设计和5m Ω 的感应电阻器可以实现20A 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也适用于 bq24618吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。