This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM3152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700612/lm25085-lm25085

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM3152

您好!

 在我看来、LM25085的效率很差…μ A

 根据 WEBENCH、8A 时的效率约为70%。

 我们不能 以如此低的性能继续前进。

 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    您能否分享您要设计的规格?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    应用是小型蜂窝基站。

    客户在器件上运行 WEBENCH、在8A 电流下效率达70%、这很差、为什么?

    他在原理图上、在选择竞争对手时需要快速响应。

    我还建议他测试 LM3152,他需要的是,

    输入:30V

    输出:3.3V

    Iout= 10A

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    您是否说客户在 WB 中获得了70%? 您是否可以共享 WB 设计? 当我运行 WB 时、效率高于90%?

    如果您参考的是工作台性能、那么您能否共享原理图、并在满载运行时使用客户示波器开关节点来查看设计是否稳定?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我还运行 WEBENCH,得到~70%! 请提供建议

    webench.ti.com/.../webench5.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、


    原因是二极管正向压降为1V、您可以选择替代器件并创建 Vf 为0.5V 的定制器件、效率高达81%左右。

    如果您需要接近90%的效率、可能值得考虑使用同步降压控制器?

    希望这对您有所帮助?

    David。