This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:大约 TPS1H100-Q1在反向电压条件下工作

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675465/tps1h100-q1-about-tps1h100-q1-perform-in-reverse-voltage-condition

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

TPS1H100-Q1是否通过反向电压锁存?
执行开路短路测试时、输出电压会大于输入电压。
(__LW_AT__大约高70mV。)
在这些条件下、客户希望了解 TPS1H100-Q1将执行的操作。

问题背景、
在过去、其他器件被反向电压锁存。
因此、客户希望检查是否可以通过反向电压锁存。

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    FET 在源极(OUT)和漏极(VS)之间有一个体二极管。 70mV 不足以导通体二极管。 如果 FET 导通且承载负载电流、则 Vs - Vout = Ron x IOUT。 在这种情况下、Vout 低于 Vs。通过强制 Vout 高于 VS、电流可以从输出流过 FET 到 VS。电流值为(Vout - VS)/Ron、但 FET 仍然导通。 一旦这个条件被消除、电流从 VS 流入输出。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈穆德-圣,

    感谢您的支持。
    我理解您的解释。

    让我再问一件事。
    "TPS1H100-Q1是否 通过反向电压锁存?"
    您能给我一些关于锁闭可能性的建议吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除 OUT 引脚外、任何引脚在低于器件接地值时都可能导致闩锁。 请检查绝对最大值表。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud - San、

    感谢您处理此事。
    我将告知客户负电压。
    我收到了客户的另一个问题。

    当输出引脚的电压高于输入引脚的电压时、
    客户希望了解保护电路锁存的可能性。
    (我在上一篇文章中将其描述为70mV。
    这个问题还假定体二极管导通。
    '通过强制 Vout 高于 VS、电流可以从输出流过 FET 到 VS。')

    客户 担心以下方面可能出现闩锁。
    (客户想知道检测放大器可能会闩锁。)
    请给我建议。


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VOUT 高于 VS 且体二极管导通、不会导致闩锁。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahmoud - San、

    感谢您的支持。
    我将通知客户。

    此致、
    Yusuke /日本地区