This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:一旦器件被密封、是否有任何方法使其在复位时停止返回密封模式?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685949/bq34110-once-a-device-has-been-sealed-is-there-any-way-to-make-it-stop-returning-to-sealed-mode-upon-reset

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我在电路板上使用 bq 器件已有几个月、从未密封过、它始终以完全访问模式加电。

昨天、我使用 bqStudio 对其进行了密封。

现在、我发现、即使我取消密封、它在复位时始终返回到密封模式。

是否有任何方法使其在复位时停止返回密封模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我正在处理您的请求、并将与团队联系、然后回复您。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    一旦发送了 SEAL 命令、器件将在复位后进行密封。

    为了确保器件在复位之间保持未密封状态、请先解封器件、然后解封完全访问。  然后、使用之前的 SREC 对器件进行编程。

    将器件复位以进行测试。

    bq34110现在应保持未密封状态、直到发送 SEAL 命令。

    此致、

    Bryan Kahler