This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40Z50-R1

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673803/bq40z50-r1-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我们已根据您的标准原理图使用 bq40Z50-R1设计 BMS。

电路板在睡眠模式下的功耗存在问题、该功耗比数据表的典型值高。

在 CHG 打开和 CHG 打开的睡眠模式下、我们测量的电流为123uA (数据表中典型值为75uA)

在 CHG 关闭和 DSG 关闭的睡眠模式下、我们测量的电流为103uA (数据表中的典型值为53uA)

在 E2E 社区、我看到 Thomas Cosby 回答:

当 bq40z50-R1 在 FET 导通的情况下处于睡眠模式时、我在 EVM 级别测量的电流约为120uA、当 FET 关断时、测量的电流约为90uA。 关断时、我测量的电流约为5uA。  

开:

e2e.ti.com/.../1962684

那么、睡眠模式下的最大电流是多少?

此致

Serge Maloizel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serge、
    无法指定最大值、因为它部分取决于您的 DataFlash 配置、并且监测计也在不同模式之间频繁切换。 在睡眠模式下、它实际上每20秒打开1秒的库仑计数器、这将导致电流尖峰上升。 此外、CPU 在每秒大部分时间都处于 HALT 模式、但它每秒打开的持续时间取决于它需要执行的活动。 由于这些事件都不是确定性的、因此不容易指定最大平均电流。 最好使用 DataFlash 配置来描述 PCB 的特征、并针对您的情况获取范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了。

    但是、您使用什么 DataFlash 配置来测量数据表中写入的典型功耗(75uA 和52uA)

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回答我的问题:

    您使用什么 DataFlash 配置来测量数据表中写入的典型功耗(75uA 和52uA)?

    这对于我们计算电池在存储期间的平均放电电流以及定义电池在存储时的充电周期非常重要。

    此致

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serge、
    我无法找到用于这些数字的配置、但它无疑将不同于您用于电池的配置和设计。 如果您想获得准确的数字、我们建议您对系统进行表征、以了解应用中的实际电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    令我惊讶的是、您无法为我们提供对数据表中的数据进行测量的条件。

    我还记得我的测量结果:

    在 CHG 打开和 CHG 打开的睡眠模式下、我们测量的电流为123uA (数据表中典型值为75uA)

    在 CHG 关闭和 DSG 关闭的睡眠模式下、我们测量的电流为103uA (数据表中的典型值为53uA)

    因此、我的结果是您在数据表中所写内容的两倍。

    bq 参数的功耗是否接近数据表中写入的值?  

    感谢你的帮助。

    此致

    塞尔日