This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:如何确定 SW 频率 FSW?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686006/tps92515hv-how-to-decide-sw-frequency-fsw

器件型号:TPS92515HV

我在数据表中看不到任何最大/典型/最小开关频率信息。 如何确定 SW 频率? FSW 取决于输入电压、输出电压还是 ILED?

此致

Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    此器件没有最小开关频率。 最大开关频率将受最短导通时间(tLEB)和最短关断时间(TD (off))的限制。 tLEB 可以高达275ns、TD (off)可以高达120ns。 因此、周期可限制为总计395ns、从而限制为约2.5MHz。

    但是、在该频率附近、占空比不能变化太大、因此您的输入和输出电压范围必须非常有限。 您还需要担心由于数据表中所述的开关频率而导致的交流损耗。 因此、总的来说、1MHz 或更低更实用。

    如果您希望通过增加 Fsw 来最大限度地减小电路尺寸、则需要进行热计算、以查看您的限制实际位置。 请记住、此器件在50%占空比下处于其最大 Fsw (或在任何应用中与之最接近的点)。 Fsw 取决于输入电压、输出电压和电感器值。 您可以随意使用 Excel 计算器、它将根据所有热性能(包括由于 fsw 而导致的交流损耗)为您提供结温估算值。

    此致、

    克林特