This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:通道 B 上的默认 Vout 设置可能会损坏 CPU

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686079/tps53659-the-default-vout-setting-on-channel-b-has-potential-risk-to-damage-cpu

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53679

如果 TPS53659位于 Intel CPU 电源轨 VCCIN 和 VSA 的 MOBO 上、但未进行编程。 通道 B 的默认 Vout 设置为2.56V、超过 VSA 绝对最大额定值1.45V。

我是否可以知道将 CHB 上的默认 Vout 设置为2.56V 的目的? 如果控制器缺少编程过程、则在实际应用中这是一个高风险设置。

BTW、TPS53659 CHA 的默认 Vout 仅为1.2V、TI 是否考虑将 CHB 的默认 Vout 从2.56修改为1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    遗憾的是、我无法找到默认值设置高于英特尔规格的原因。 但是、您最简单的选择是在组装或加电以更改 VBOOT 之前对器件进行预编程。

    您还可以选择改用 TPS53679进行此设计。 它与 TPS53659引脚对引脚兼容、但具有适用于您的应用的默认 VCCIN/VSA 电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen