This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:电压基准为~2V 而非2.5V:LM4132DMF-2.5/NOPB

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685375/lm4132-voltage-ref-is-2v-instead-of-2-5v-lm4132dmf-2-5-nopb

器件型号:LM4132

你(们)好。

我的2.5V 电压基准 LM4132有问题、我想知道您是否可以帮助我解决这个问题。

当无负载但驱动~1mA 负载时,输出电压正确(2.5V),降至~2V。 以下是我的原理图:

移除 Cout 电容器后、Vref 会上升至2.2V。 有什么想法吗?

谢谢、

Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    LM4132的 GND 引脚为何未连接到 GND?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    我同意 Kai 的说法。 您能否再次检查接地引脚是否正确连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai / Marcoo、

    感谢您的回复。 其设计目的是能够调整稳压器的 Trim+和 Trim-引脚之间的等效阻抗。 为此、我们需要使用2.5V 电压、以修整为基准、而不是 GND 为基准。 顺便说一下、Trim -在10mV 的范围内并且有噪声。 我们之前有一个模拟器件部件(ADR03BRZ)、它工作正常。 我将与您分享修整波形。

    谢谢、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是修整(GND)的外观。 是否可以说该器件无法承受 GND 上的此噪声级别? 还有其他器件可能具有更好的交流性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是下面的输出。 如您所见、直流电平为~2.1而不是2.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    这是一个有趣的配置、与电流源配置非常相似。 该器件应该不会出现这么大的噪声问题、至少不足以将其降低0.5V。
    您是否知道0.5mA 的负载是否仍会降低输出电压?
    您能否在 Vout 和 GND 之间添加一个电容器?
    我唯一能想到的是增加 Vcc、因为在这个配置中具有负载的器件需要更高的 Vcc。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    如果我看到这一点、则 Vtrim 处的正向噪声尖峰为1.2V。 这将使 LM4132的输入电压瞬间降至2.1V。 这不是很好。 我同意 Marcoo 的说法、我也会略微增加 LM4123的电源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo/Kai:

    感谢您的回复。 由于电路板已经进行了制造、我们考虑了其他解决方案、结果发现 TI 的另一个器件(REF1925AIDDCT)更适合此设计。 它为我们提供了稳定的2.5V 电压基准。

    谢谢、

    Amin