This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:使用 TPS65131分离轨转换器从+5V 输入生成+12V 和-12V。 在正或负通道上进行短路测试,负或正通道上的输出电压不正确!

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674416/tps65131-using-the-tps65131-split-rail-converter-to-generate-12v-and--12v-from-5v-input-do-short-circuit-testing-on-the-positive-or-negative-channel-the-output-voltage-on-the-negative-or-positive-channel-is-not-correct

器件型号:TPS65131

 使用 TPS65131 分离轨转换器从+5V 输入生成+12V 和-12V。 在进行短路测试时,下面有两个问题,原理图如下所示。

1.当 I 将-12V 接地短路时、TPS6513x 升压转换器级的输出电压在  +12V 范围内可保持稳定、但在进行短路测试后、反相转换器级的输出电压 无法恢复至-12V;

2. 当 I 将+12V 对地短路时、TPS6513x 反相转换器级的输出电压在  +12V 中不能稳定、 短路测试后  、升压转换器级的输出电压 可恢复 到+12V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、xx sun、

    当您移除负转换器上的短路时、-12V 电压下的剩余电流是多少? 是否仍连接了负载?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、xx sun、

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Brigitte