This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:关于 LM3150开关频率随 COT Control 变化?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701817/lm3150-about-lm3150-switching-frequency-is-changing-with-cot-control

器件型号:LM3150

尊敬的支持成员

我的客户使用了 LM3150。
我有疑问。


问题1.
测量频率高于设定的开关频率。

您能告诉我原因吗?
COT 控制是否有任何关系?

(规格条件)
输入电压:24V
输出电压:12V
输出电流:8A


(开关频率设置)
Ron:470kΩ Ω
Fsw:257kHz


Ron 电阻设置为470 kΩ。
开关频率设置为257kHz。
测量开关频率为310kHz。


您能告诉我原因吗?
COT 控制是否有任何关系?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    测量条件是 VIN:24V、Vout:12V、Iout = 8A 吗?

    您还可以共享原理图吗?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn Wiggenhorn:

    非常感谢您的回复。

    当我要发送原理图时、
    您能否教授您的私人电子邮件地址?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    您可以将原理图发送到我的电子邮件:k-wiggenhorn@ti.com

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn Wiggenhorn

    非常感谢您的回复。
    我已将原理图发送给您的电子邮件地址附件文件。

    您可以检查附加的文件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您发送原理图。 我已通过电子邮件回复、我们可以通过电子邮件继续对话

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    如果您有任何其他问题、请继续我们的电子邮件对话、我将关闭此主题。

    此致、
    Katelyn